브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the modbus mapping to get the control port MAC address of the BMENUA0100 module ?
The control port Mac address of the BMENUA0100 module can be accessed by the M580 through modbus (Read_Var) at the following mapping address:
9 - MAC ADDRESS NUA.PNG

BMENUA0100 Firmware version 1.10.25