브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is recommended control cable specifications to be used for PLC terminals ?
TeSys Giga contactors are always supplied with push-in type control terminals. Both control voltage (A1-A2) and PLC inputs (X1-X2-X3) terminals can be connected with flexible cables with cable end and solid cables without cables ends.

image.png