브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the maximum altitude can TeSys Giga contactors be used without derating ?
TeSys Giga contactors can be used up to 5000 meters, and 3000 meters without any derating.

The derating table on MKTED210011EN for TeSys control contactors is also applicable for the TeSys Giga offer.

image.png