브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are there flange kits available for the ATV320 drives?
Issue:
Customer wants a flange kit for the ATV320 drive.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Wants to mount the drive with the heatsink out the back of enclosure.

Resolution:
No.  Flange kits are not available for the ATV320 drive