브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the firmware version of the ATV630 and ATV930 Drives that offers the ethernet cybersecurity features?

Issue:

ATV630 and ATV930 Drives that offers the cybersecurity features with what firmware version?

Product Line:

ATV630 and ATV900 open and enclosed.

Environment:

All

Cause:

Cyber Security for Ethernet

Resolution:

ATV630 Firmware version v3.3IE34 and above have the Ethernet cybersecurity.

ATV930 Firmware version v3.1IE27 and above have the Ethernet cybersecurity.