브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is an OBF fault on the ATV12?
Issue:
OBF fault on the ATV12

Product Line:
Altivar Machine, ATV12

Environment:
All serial numbers

Cause:
• Braking too sudden or driving load too high

Resolution:
• Increase the deceleration time
• Install a module unit with a braking resistor if necessary
• Check the line supply voltage, to be sure that it is under the maximum acceptable (20% over maximum line supply during run status)
• Monitor for voltage surges and spikes