LC1D115,LC1D150 DC 코일 옆면 보조접점 추가 가능한가요?
LC1D09~LC1D38 제품 / AC코일만 왼쪽에 보조접점이 가능합니다.
LC1D40~LC1D80 제품 / AC코일 보조접점 SIDE 부착 가능 합니다.
LC1D09~LC1D80 제품군의 DC코일은 SIDE 부착이 불가능합니다.
LC1D115.150은 하기 그림처럼 부착 가능합니다. (예,LAD8N11)
Mount on left side only of LC1D09 through D38 with AC coils.
Not allowed on LC1D09 through D80 with DC coils. D40 thru D80 with AC coils = 1 or 2.
D115/D150 = 1 or 2 (AC or DC coils).
LAD8N11 is compatible with LC1D115BD