오늘 무엇을 도와드릴까요?

터치의 화면이 보이지 않으며 , 터치에서 부저음이 계속 발생됩니다. 이유가 무엇인가요?

GP-Pro EX에서 설정한 시스템 영역에 대해서 확인해보시길 바랍니다.
*시스템 영역이란 표시기의 화면 제어 데이터나 에러 정보 등 시스템의 가동에 필요한 데이터를 저장하는 영역
TTTSADF.PNG
상기 그림과 같이 GP-Pro EX에서 설정한 시스템 영역 중 14번 째 Control(제어) 영역으로 인해 터치화면이 OFF되며 부저가 ON이 되는 현상이 발생되는 것입니다.
그 이유로는 아래 사진과 같이 Control(제어) 영역의 워드 어드레스 0번 비트와 1번 비트가 on이 되어서 터치의 화면이 off되고 부저가 on되는 것이다.
따라서 시스템 영역 어드레스로 동기화 되는 PLC어드레스를 모니터링하여 특정 값이 Write되어 있으면 강제로 "0"을 Write하면 제목과 같은 증상이 발생되지 않습니다.
그러므로 동기화 되는 영역의 어드레스를 변경 또는 적용된 어드레스에 값이 Write되지 않도록 프로그램 수정이 필요합니다.
*SP5000 시리즈 또는 GP4000 시리즈(GP-4100 시리즈 , GP-4201TM , GP-4301TM 제외)에서는 백라이트를 소등하면(비트를 ON 하면) , 표시기의 상태 LED가 서서히 점등합니다.TTTSADF.PNG