브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is EVlink Home compliant with TIC ?
Yes, depending on the product commercial reference, see in the catalog description, EVlink Home is compatible with TIC (Linky: only historical mode). The anti tripping module ref EVA1HPC1 (1P+N) or EVA1HPC3 (3P+N) can be used with the references that are not compatible with TIC  to prevent the main incomer circuit breakers from tripping.