브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the settings on the EVlink Pro AC when an external Energy Meter is connected using RS485 Modbus protocol ?

Article available in these languages: Czech

9600 baud / Parity Even/stop bit:1 / Do not use the slave address 247.
Energy Meter references (MID): A9MEM2155, A9MEM3155.
Energy Meter References (non MID): A9MEM2150, A9MEM3150.