오늘 무엇을 도와드릴까요?

Compact NS/NSX 회로 차단기 트립 유닛에서 2P2d, 3P3d, 4P3d, 4P4d, 4P3d+N/2 및 4P3d+OSN이라는 용어는 어떤 의미입니까?

첫 번째 숫자는 극 수에 해당합니다.
두 번째 숫자는 보호된 극 수에 해당합니다.
첫 번째 편지는 Pole을 의미합니다.
두 번째 편지는 트립 유닛(프랑스어로 "데클렌처")을 의미합니다.

예:
4P3d는 4극 트립 유닛으로, 중성선이 아닌 3개의 보호되는 극(극)을 포함합니다.
4P3d+N/2는 4극 트립 유닛으로, 3개의 보호된 폴과 중간 케이블이 상 케이블 횡단면 영역의 절반을 차지하므로 1/2 정격의 중성선을 사용합니다.
4P3d+OSN은 3개의 보호된 폴이 있는 4극 트립 장치이며 중성선(Over Size Neutral) 보호가 지나치게 큽니다.