브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Requesting the Altivar drive motor overload trip curve.

Issue:

Requesting the trip curve for the motor overload protection feature of the Altivar drives.

Product Line:

ATV12 ATV212 ATV320 ATV340 ATV600 ATV900

Environment:

All models

Cause:

Estimating trip time

Resolution:

All of the Altivar drives provide motor overload protection based on standard IEC947-4 and therefore use the same trip curves. Please see the attached file.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Altivar thermal protection curve.pdf [658.13 KB]