오늘 무엇을 도와드릴까요?

[GP-Pro EX 4.09 SP*] 전송시 Connection key 를 묻지 않게 하려고 합니다. 어떻게 해야하나요?

GP-Pro EX 4.09 SP1 ~ SP4를 사용하여 터치 패널에 최초로 데이터를 전송하는 경우, 
GP-Pro EX에서 Connection Key 설정 시 인증 여부를 선택할 수 있습니다.
하지만 한 번 전송을 완료한 이후에는 Connection Key 관련 설정을 터치 본체에서만 변경할 수 있습니다. <Connection key를 알고 있는 경우> 1. Offline - Password setting - Connection key - 설정한 Connection Key 입력 * Offline 접속방법 동영상 2. Authenticate connection key when transferring  문구 체크 해제 후 Exit - Save changes~~ 위와 같이 설정을 하면 GP-Pro EX 로 전송시 (업로드/다운로드 모두 포함) Connection key 를 묻지 않게 설정하는 항목으로 원치않으시면 생략해도 됩니다. <Connection key를 잊어버린 경우> FAQ000237682 를 참고 하시기 바랍니다. Connection key 에 대해서 궁금하시다면 아래 링크의 자료 참고하시기 바랍니다. * Connection key 란 무엇입니까?