브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to simulate IO Scanner Objects, such as the TM3BCEIP, in EcoStruxure Machine Expert - Basic simulator?

Issue:
Is it possible to simulate IO Scanner Objects, such as the TM3BCEIP, in EcoStruxure Machine Expert - Basic simulator?


Product Line:

EcoStruxure Machine Expert - Basic (V1.0, V1.1, V1.2)


Resolution:

No. IO Scanner objects, such as the TM3BCEIP, are not simulated while running the simulator of Machine Expert - Basic.