브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Easypact EZC의 AX 및 AL 접점이란 무엇입니까?
AX 및 AL 접점은 Easypact EZC 100-250AF의 Indicator Contact입니다.

표시 접점
원격 회로 차단기 상태 정보를 제공합니다. 표시, 전기 잠금, 계전기 등에 사용할 수 있는 공통 포인트 체인지오버 접점입니다.

보조 스위치(ON/OFF)
AX는 회로 차단기 접점의 위치를 나타냅니다.

경보 스위치(트립 표시)
- AL은 다음과 같은 이유로 회로 차단기가 작동되었음을 나타냅니다.
과부하
- 단락
- 전압 방출의 작동
- ALV는 접지 누설 장애로 인해 회로 차단기가 작동되었음을 나타냅니다.

회로 차단기가 재설정되면 전압 저하로 돌아갑니다.

다음은 Easypact EZC의 AX 및 AL 접점을 설치하는 위치입니다.

AX and AL contact

자세한 내용은 첨부된 문서를 참조하십시오.