TeSys U Ground fault protection / 지락기능
Is Groundfault protection provided in the TeSys U-line starter ? TeSys U-line 스타터에 지락 보호가 제공됩니까?
Yes. For the LUCA/B/C/D control modules, the threshold values are preset and are not available for adjustment. The threshold value is set to 5 x Ir maximum and will trip within 2 seconds. (LUCA/B/C/D 제어 모듈의 경우 임계값이 사전 설정되어 있으며 조정할 수 없습니다. 임계값은 최대 5 x Ir로 설정되며 2초 이내에 트립됩니다.)
For the LUCM multifunction control module, the threshold values are adjustable and can be set as follows:-- Trip - on or off Trip Time - 0.1 - 1.2 seconds Trip Level - 20 - 500% of FLA minimum
(LUCM 다기능 제어 모듈의 경우 임계값을 조정할 수 있으며 다음과 같이 설정할 수 있습니다.-- 트립 - 켜짐 또는 꺼짐 트립 시간 - 0.1 - 1.2초 트립 레벨 - FLA 최소값의 20 - 500%)
Yes. For the LUCA/B/C/D control modules, the threshold values are preset and are not available for adjustment. The threshold value is set to 5 x Ir maximum and will trip within 2 seconds. (LUCA/B/C/D 제어 모듈의 경우 임계값이 사전 설정되어 있으며 조정할 수 없습니다. 임계값은 최대 5 x Ir로 설정되며 2초 이내에 트립됩니다.)
For the LUCM multifunction control module, the threshold values are adjustable and can be set as follows:-- Trip - on or off Trip Time - 0.1 - 1.2 seconds Trip Level - 20 - 500% of FLA minimum
(LUCM 다기능 제어 모듈의 경우 임계값을 조정할 수 있으며 다음과 같이 설정할 수 있습니다.-- 트립 - 켜짐 또는 꺼짐 트립 시간 - 0.1 - 1.2초 트립 레벨 - FLA 최소값의 20 - 500%)