브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
TeSys U line_Manual Remote rest

Q: Is there an option for a manual remote reset for the Tesys U-Line ?
Tesys U-Line에 대한 수동 원격 재설정 옵션이 있습니까?

A: Yes, but requires the use of advanced control unit with the addition of the LUFDA10 function module wired to a normally open momentary pushbutton wired across X1 & X2.
예, 하지만 X1 및 X2에 연결된 상시 개방 순간 푸시 버튼에 연결된 LUFDA10 기능 모듈을 추가하여 고급 제어 장치를 사용해야 합니다.