브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Network Management Card CLI Security Wizard v1.0.0
Problem: Some users may experience errors using version v1.0.1 of the CLI Security Wizard

Environment: CLI Secwiz v1.0.1

Resolution: Attached to this article is the first release version of the CLI Security Wizard, v1.0.0. Users getting error messages when importing a signed certificate, can try to use the v1.0.0 version and see if the errors persist.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
SecWizCLI 1.0.zip [592.6 KB]