브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
SBSAD800R Seismic Information and instructions

Issue:

Needs seismic information and instructions for a SBSAD800R

Product Line:

Sped-D boards

Environment:

SBSAD800R

Cause:

Seismic information

Resolution:

The published information on seismic certification can be found under the attached SPEED-D14 & D15 drawings and its instruction bulletin (80244-812-08 page 13).

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
SPEED-D15 (1).zip [2.88 MB]
80244-812-08 (8).pdf [3.29 MB]
SPEED-D14.zip [1.96 MB]