브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Modicon M221 - SMS feature: How to use dynamic phone number?

From the SMS Assistant window of EcoStructure Machine Expert - Basic (SMS Configuration), we have the possibility to define a list of phone numbers.

If the application is configured with a functional level of at least Level 6.1, you can declare the strings in a %MW variable and enter this memory variable in the Value field to use dynamic phone numbers.

Here is an example:
SMS Assistant

Phone_number