브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the SCADAPack x70 devices' power requirements?
The SCADAPack 470 will work from 11 to 30Vdc and it is validated by Schneider Electric.

14 - 29Vdc (class 2 power supply) is the specifications that UL certified for SP470.

Power Datasheet