브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What firmware version of the BMECRA31210 is required for the when using the Profibus module PMEPXM0100 in a remote drop?
Issue:
Minimum firmware version of the BMECRA31210 required when using the Profibus module PMEPXM0100 in a remote drop


Product Line:
PMEPXM0100, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
BMECRA31210 version V2.40 is required if the Profibus module is used in a remote drop.