브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can you use the VW3A3721 Ethernet module on the ATS480 soft starters?

Issue:

VW3A3721 Ethernet module on the ATS480 soft starters was triggering INF6?

Product Line:

ATS480

Environment:

All

Cause:

Soft starter was triggering INF6.

Resolution:

VW3A3721 card is not compatible with ATS480 it will trigger an INF6 error.

To use Ethernet with ATS480, you need to use the Ethernet cardVW3A3720, this card must have a firmware V2.1IE28 or greater.