브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to run Process Drives with a small or no motor

Issue:

How to run Process Drives with a small or no motor


Product Line:

ATV630/ ATV930

Environment:

Open Circuit

Cause:

n/a

Resolution:

Go to Complete Settings, Then select Motor Parameters, scroll down to Motor Control Type- set to U/F VC 5 pts then go to Error/Warning Handling- Output Phase Loss- set to Function Inactive.