브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the altitude derating of standard TM5 IO modules?
The altitude derating of standard TM5 IO modules is the same for all TM5 modules but it doesn't mentionned on the documentation.

TM5 environmental condutions:

temperature TM5 IO modules

The TM5 altitude derating is a reduction of ambient temperature by 0.5°C per 100m:

0 to 2000m => No limitations
>2000m => -0.5°C / +100m