브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the QO260GFI3W be used for 240Vac application?

Product Line:
QO Branch Breakers

Resolution:
Yes, the QO260GFI3W will work the same as QO260GFI for circuits without a load neutral. Connect the two hots to the two hot screws, connect the neutral pigtail to the neutral bar, and leave the load neutral screw empty.