브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How can I set up ATV320 for mixed controls using Terminals and Modbus?
Issue:
How can I set up ATV320 drive for Terminal Start/Stop Control and Modbus Speed Reference?

Product Line:
ATV320, Altivar 320

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
LI1 FWD (2-wire control)
CHCF SEP
Ref 1 Modbus
Cd1 is Terminal control