브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to mount joystick controller XD5PA*2 on the control station XALD0* and XALG0*?

Yes these joystick controllers can be fitted on the XALD0* and XALG0* enclosures.