브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Easy UPS Li-ion Displays Incorrect Battery AH
Issue: Easy-UPS Li-ion displays incorrect battery AH on the display and in the software.

Product lines: SRVL1KRIL, SRVL1KRILRK, SRVL2KRIL, SRVL2KRILRK, SRVL3KRIL, SRVL3KRILRK, SRVL48RMBP2U

Resolution: Use the attached firmware upgrade guide and the appropriate firmware file to update the UPS firmware and resolve the incorrect battery AH.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
FW 2.2.zip [392.53 KB]