브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
FFTK 시리즈 1과 시리즈 2, 펌웨어 버전 1.20과 1.60의 차이점은 무엇입니까?
문제:
FFTK 시리즈의 차이

제품 라인:
차단기

해상도:
시리즈 1에는 구식이 된 이전 디스플레이가 있습니다. 시리즈 2에는 새 디스플레이가 있습니다. 두 가지 작업 모두 동일합니다.
시리즈 2는 펌웨어 버전 1.60과 함께 제공되며 시리즈 1은 이 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

펌웨어 버전 1.60을 사용하면 새 디스플레이를 사용할 수 있습니다. 또한 회로 차단기 매개변수 구성 화면에서 잘못된 매개변수가 채워진 버그를 수정합니다.

Series 1 has the old display, which became obsolete. Series 2 has the new display. Both work exactly the same.
Series 2 comes with firmware version 1.60, while Series 1 can be upgraded to this version.

Firmware version 1.60 allows the use of the new display. In addition to that, it fixes a bug where incorrect parameters were populated in the Configure Circuit Breaker Parameters screen.