브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the minimum and maximum temperature that the metallic enclosures can withstand?

Our Spacial S3D, CRN, SBM, SF and SM enclosures and cubicles as weel as the PanelSet SFN cubicles can be used under below mentioned T°:

Conditions for use: Ambient air temperature for outdoor or indoor installations: -25 to +40 ºC.

Atmospheric conditions for outdoor installations: The humidity may temporarily reach 100% at a temperature of 25 ºC.