Powerlogic 제품군 미터에서 kW(Active Power)가 음수(negative) 판독값을 표시하는 이유는 무엇입니까?
음(-)의 kW 판독값은 일반적으로 다음 두 가지 중 하나로 인해 발생합니다.
1. CT(Current transformer)가 잘못된 방향으로 케이블이나 busbar에 장착되었습니다.
CT의 P1 쪽은 공급 쪽을 향해야 하고 CT의 P2 쪽은 부하 쪽을 향해야 합니다.
2. CT가 올바르게 장착된 경우 CT에서 계기까지의 2차 배선이 잘못 연결되어 문제가 발생할 수 있습니다.
따라서, 전류 입력이 올바르게 배선되었는지 확인하려면 선택한 모델의 배선 다이어그램을 확인하십시오.
1. CT(Current transformer)가 잘못된 방향으로 케이블이나 busbar에 장착되었습니다.
CT의 P1 쪽은 공급 쪽을 향해야 하고 CT의 P2 쪽은 부하 쪽을 향해야 합니다.
2. CT가 올바르게 장착된 경우 CT에서 계기까지의 2차 배선이 잘못 연결되어 문제가 발생할 수 있습니다.
따라서, 전류 입력이 올바르게 배선되었는지 확인하려면 선택한 모델의 배선 다이어그램을 확인하십시오.
게시 대상: 슈나이더 일렉트릭 Korea