브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why can't I downgrade the BMENOC0321?
This is due to a new NAND Flash hardware component introduced in Product Version (PV) 26 and greater.

If you have a BMENOC0321 that is PV26 or greater, the lowest acceptable firmware level is v1.08.The downgrade procedure will fail if you attempt to downgrade the firmware below v1.08 with a PV26 or greater.

For more information on the BMENOC0321, please visit SE.com.