브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to install Accusine PCS+ CT's for a Main-Tie-Main Installation

Issue
Example drawings for how to connect CT's for a Main-Tie-Main AccuSine PCS+ installation are not shown in the wiring diagrams in the installation guide.

Product Line
AccuSine PCS+

Resolution
Attached is an example wiring diagram showing the placement and polarity of the CT's for a Main-Tie-Main installation.  The polarity of the CT's on either side of the tie-breaker must be opposite the polarity of the CT's after the main breaker on each side.  This will allow each AccuSine to correct only the side it is installed on.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Example PCS+ Main-Tie-Main CT connections.pdf [343.3 KB]