브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to Restart the SCADAPack x70 device using logic?

In Logic Editor, Use the Device_ExecuteCommand function block to execute a subset of the SCADAPack's command line functions. The command to execute is passed into the function block as a string and executed by the SCADAPack when requested. See attached example program. The Digital Input CH1 is associated with the Initiate_RESTART_COMMAND object in RemoteConnect. Turning ON Digital Input CH1 (Initiate_RESTART_COMMAND.value) will execute the CMD (COMMAND) value "RESTART RTU" in ASCII. The READY status will indicate the completion of the request, while the STATUS will indicate if the command was successful or not.

Restart2

Restart_RTU

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
SP474_RestartRTU.rcz [152.76 KB]