오늘 무엇을 도와드릴까요?

ATV312(또는 ATV31) 드라이브에서 OCF 오류를 유발할 수 있는 원인은 무엇입니까?

문제:
드라이브가 OCF 코드에서 트립되었습니다.

제품 라인:
Altivar 312, ATV312

환경:
모두

원인:
OCF는 과전류 상태입니다.  부하가 기계적으로 차단되었거나 드라이브/모터에 비해 너무 큽니다.

해상도:
모터 명판 정보를 확인하고 암페어 및 모터 정격 (kW)을 인버터의 모델명/정격과 비교합니다.

DRC 메뉴(BFR, COS, NCR, UNS, NSP, UFT)에서 드라이브 프로그래밍을 확인합니다. 이러한 값은 모터 명판과 일치해야 합니다.

설정(SET) 메뉴의 ITH 매개변수가 전동기 FLA에 맞게 조정되었는지 확인합니다.

또한 FLT 메뉴, 매개변수 FLR에서 Catch on the Fly 를 활성화합니다(Yes 로 변경).

드라이브로 들어오는 라인 전압을 확인하십시오.  공칭 전압보다 작으면 전류가 더 높게 흐를 수 있습니다.

부하가 올바른 방향으로 실행 중인지 확인하십시오.  부하가 실행되는 동안 미터기로 또는 SUP 메뉴 및 매개변수 LCR(모터 전류)에서 전류 흐름을 확인합니다.  전류는 모터 FLA를 초과해서는 안 됩니다.

또한 드라이브는 O.CF(모터 또는 케이블의 위상 대 위상 문제를 나타냄) 또는 OC.F(모터 또는 케이블의 위상 대 접지 문제)를 표시할 수 있습니다

어떤 오류 코드가 표시되는지 반드시 확인하십시오.