브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
HDPM6000 head unit is not displaying current readings

Issue

The HDPM6000 head unit is not reading current even though the CT's are wired to the unit.

Product Line

HDPM6000

Resolution

The HDPM6000 head unit requires voltage connections as well as current connections in order to read properly.  If only CT's are connected, the unit will not display values for current.  Voltage must also be connected to the unit in order for the current to be read.