브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Will the PSP200 Portable Solar Panel work with the PPS330 Portable Power Station?

Issue:

Does the PSP200 Portable Solar Panel work with the PPS330 Portable Power Station?

Product Line:

Schneider OffGrid PSP200 & PPS330

Environment:

All serial numbers

Resolution:

The PSP200 Portable Solar Panel will work with the PPS330 Portable Power Station. However, it will limit the maximum input to 100 Watts.