브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Which IIS components and .NET framework are required for Machine SCADA Expert v2023 Mobile Access to work properly?

Issue:

If the required ISS components and .NET framework are not installed, mobile access will not function correctly in Machine SCADA Expert.

Product:

Machine SCADA Expert v2020/v2023.

Environment:

HMI Configuration Software in Windows

Resolution:

Attached to this FAQ is a PDF file with the components required for Mobile Access to function properly and some additional information.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
EMSE_WEB_IIS_V3_01_17_2025.pdf [479.46 KB]