브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Error 1720 gets returned during Control Expert install or uninstall

This can occur if the regional setting for the windows clock is incorrectly set or set to use cyrillic letters

It is recommended to ensure that the regional settings for the Windows clock on the PC' is correctly set.