브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to configure the communication between a BMENOP0300 module and an C264 device ?

To configure a C264 device, we use the PACIS SCE tool to generate a ZIP configuration file, which is then transferred to the C264 device using another software called PACIS CAT.

It is mandatory to use this same ZIP file to configure the BMENOP0300 module, by extracting the .SCD configuration file from it and using the Modicon IEC61850 Configuration tool to transfer it to the module.

schema