브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the replacement or alternative of A9A26927 (Obsolete)?

A9A26927 was already obsoleted and replaced by either:

A9A26907 (Standard Application) - Auxiliary contact, Acti9 A9A, iSD, 1 C/O, 100mA to 6A, 24VAC to 415VAC, 24VDC to 130VDC, bottom connection

Datasheet | Instruction Sheet | CAD Files

or

A9A26917 (PLC Application) - Auxiliary contact, Acti9 A9A, iSD, 1 C/O, 2mA to 100mA, 24VAC to 250VAC, 24VDC to 220VDC, bottom connection

Datasheet | Instruction Sheet | CAD Files

For more product substitution, you may refer to the FAQ below:

Singapore: https://www.se.com/sg/en/faqs/FAQ000264549/

Malaysia: https://www.se.com/my/en/faqs/FAQ000264549/

Philippines: https://www.se.com/ph/en/faqs/FAQ000264549/