브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Modbus TCP Support for SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC UPS Models

Issue: Do the SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC UPS models support Modbus TCP?

Product Line: SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC with SmartConnect port

Resolution:

The SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC UPS models do not support Modbus TCP.

The User Manual of these units indicate a "Modbus TCP control" selector switch, and the switch is also present on the actual UPS. Although the switch has been retained structurally, it is not connected to the UPS circuit and is not utilized.

img