브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why UMAC version is V2.0 in license Manager even though UMAC V3.4.3 is activated

Even though the version of UMAC is v3.4.3, the license is the same since v2.0. This will not affect the use of the software and customer doesn't have to worry about that.

License

UMA