브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the maximum number of subroutines that can be configured in a EcoStruxure Control Expert project?

Issue:

Max number of subroutines in a project

Product Line:

EcoStruxure Control Expert

Resolution:

A maximum of 64 subroutines can be programmed in the LD, FBD, IL or ST language