브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
When configured with multiple vSAN clusters, PowerChute Network Shutdown fails to disable HA and vCLS all the clusters.

Issue:

PowerChute Network Shutdown has been configured to shutdown multiple vSAN clusters and HA/vCLS is only disabled on one cluster.

Product Line:

PowerChute Network Shutdown versions 5.0, 5.1.

Environment:

VMware vCenter 7 or 8 configured with multiple vSAN clusters.

Cause:

PowerChute can only disable HA and power off vCLS for a single cluster.

Solution:

Install multiple instances of PowerChute. One for each cluster.