브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the recommended minimum bending radius for the BMXFCW303?
  1. What does “minimum bending radius” mean?
    The minimum bending radius is the smallest radius you can safely bend a cable without damaging it or affecting its performance.

  2. What is the recommended minimum bending radius for the BMXFCW303?
    The minimum bending radius for BMXFCW303:

    • Static application: 15 × D
    • Occasionally moving: 20 × D

Note: "15 × D" means 15 times the cable diameter.

Improve
CtrlD