오늘 무엇을 도와드릴까요?

¿Qué protocolos de comunicación se encuentran embebidos de manera estándar en una unidad ATV630?

Cuestión:
Protocolos de comunicación embebidos en la unidad ATV630.

Línea de productos:
Altivar 630, Proceso

Entorno:
Todo

Causa:
Comunicaciones

Resolución:
La unidad Ethernet integrada tiene Modbus TCP (Ethernet) y Modbus Serial (RJ45).