브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
¿Cuáles son los valores mínimos y máximos en ohmios de las resistencias de frenado para las unidades ATV930?

Cuestión:
Cuales son los valores en ohmios para las resistencias de frenado para las unidades ATV930.

Línea de productos:
ATV930

Entorno:
230V hasta 75KW, 480V hasta 310KW, 600V hasta 75KW, 690V hasta 90KW.

Causa:
Ninguna.

Resolución:
Consulte el documento adjunto que muestra los valores minimos y maximos en ohmios.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Altivar Process Braking_IE04.pdf [423.78 KB]