브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ETE - Knowledge - Sensor: EcoStruxure Transformer Expert with H2 Dual Sensor

The EcoStruxure Transformer Expert with H2 Dual Sensor is our standard sensor with an add-on Hydrogen sensor. The additional hydrogen sensor is connected to the probe with help of the H2 Option Dual Splitter.


See the Installation and Commissioning Guide for more information.

This product is available for market release. A sample Hydrogen sensor model is displayed below.

ETE H2 Dual

ETE H2 Dual

ETE H2 Dual

ETE H2 Dual

Please see datasheets attached at the bottom of this article for more information.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
FAQ000276015 - H2Scan-Gridscan-Brochure-2020.R3_4pg.pdf [1.35 MB]
FAQ000276015 - EcoStruxure-Transformer-Expert_H2_Datasheet.pdf [1.08 MB]